This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2540:CC2540中是否有内置的 RTC 模块...? 还是在 cc2541...?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/760493/compiler-cc2540-is-there-inbuilt-rtc-module-in-cc2540-or-in-cc2541

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2541、

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好, 我想把 RTC 和 CC2540连接起来,那么 CC2540或 cc2541中有 RTC 模块,或者在其它控制器中有内置 RTC 模块,请告诉我任何人… 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC254x 中没有 RTC 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我该怎么做呢? 外部 i2c 不支持我的 CC2540、我不理解为什么他们在 simplebleperipheral 中提供了"OSAL_Clock.h"文件。 无论有什么链接,都无法打开,所以请有人给我建议... 如果您从事此项工作或是否拥有源代码、您会非常高兴和感激...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC2540计时器来执行 RTC、但它不准确、因此您可以与 BLE 主机同步时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC26xx 中有 RTC、但 CC25xx 中没有 RTC。
    CC254x 支持 I2C、因此我不确定您说的不支持 I2C。

    时钟的精确度如何? 您正在尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供我在上述帖子中询问的信息、以便我们为您提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。