This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:与 Smart RF Studio 7相关的 KC 认证问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/763116/cc2650-kc-certification-issue-related-to-smart-rf-studio-7

器件型号:CC2650

在韩国、我们面临着 KC 认证难题。

我们开发了基于 cc2650的蓝牙技术产品、需要 KC 证书、这在韩国是强制性的。

我们将产品发送给测试部门、并获得如下视频剪辑等反馈。

请参阅以下链接以了解测试结果。

 

https://drive.google.com/file/d/1T1ujZFzYzpzlZ1oFuBIHOhFKgGIaU8QF/view?usp=sharing

 

在视频剪辑中、中心频率不断变化、因此、我们无法满足 KC 证书的测试程序。

 

 

我们使用 Smart RF Studio 7和 cc devpack 调试板进行设置。

问题是生成的信号不是周期性的。 我们甚至使用 cc2650STK (来自 TI 的原始测试)测试了相同的过程、但无法通过测试。

 

请帮助我们解决此问题。

 

此致、

>Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    频谱分析仪配置为零跨度。 您不是查看频率偏移、而是查看随时间推移传输的数据包。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持。

    Smart RF Studio 7能否使用默认设置生成周期性信号?

    如果我们使用连续 TX、我认为生成的信号可能不是周期性的。  这就是频谱分析仪找不到中心频率的原因。

    请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    是的、如果您将其配置为发送数据包、则可以。 根据您发布的视频、您似乎已为此模式正确配置 Studio (因为您正在查看时域、您看到的是定期发送的数据包)。

    如果图中显示了您要测量的值、则表示您非常接近。 您只需放大一点、可能会在特定的功率级别触发。

    如果您想查看中心频率、则必须查看频域。 由于您要发送数据包而不是连续信号、因此您需要打开最大保持、并让器件运行一段时间以查看频率输出。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的图像。

    我们发现每个连续波形都有一个尖峰信号。

    我们刚刚将 test 命令与指南一起使用。 请告知我们是否可以消除尖峰。

    此致、

    >Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    根据您之前发布的内容、您应该测量平均功率。 尖峰是否重要?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    感谢您的善意帮助。

    请告诉我们该尖峰信号的根本原因是什么。

    cc2650 sensortag 显示相同的情况。

    我不知道这个问题究竟影响了 KC 认证的哪个部分。 我稍后会继续更新。

    此致、

    >Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    我相信您看到的只是 PA 开启后的一点过冲。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik
    感谢您的快速响应。
    那么、它对于大多数蓝牙射频电路而言是常见的吗?
    我不知道为什么我们的测试部门提出了这个问题。
    是否有这种过冲的指南?
    如果我们使用频谱分析仪分析该信号、则可能会影响谐波失真因子。
    此致、
    >Sejin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    这种情况很常见、不是问题。 我们的评估板都通过了最常见的法规限制并留有裕度。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    我们在 KC 认证方面遇到了这一问题。

    根据测试实验、信号的形状为过冲信号。 有了这种 信号、他们就无法开始测试

    对于 KC 认证、他们需要不具有测试过冲信号的正常工作信号。

    请向我们提供任何证据、证明尖峰或过冲不是认证的问题。

    此致、

    Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    如果您为我提供了您所失败的测试规格要求、那么我更清楚地知道这是一个问题。

    市场上有多种 CC26xx 产品经过韩国市场认证。 您所询问的内容以前从未出现过问题。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持。

    此问题如下所述。

    如果我们使用 Smart RF Studio 7、则生成的信号不是周期性的。

    如果我们使用"HCI_EXT_ModemTestTxCMD"、则生成的信号在每个运行部件处都有尖峰。 实际上、测试用例需要实际的蓝牙信号而不是测试波形。  

    3.如有可能、请告知我们韩国 KC 认证相关问题的 TI 联系人。  (此认证最近修订)

    此致、

    >Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    SmartRF Studio 可以发送连续 Tx 和数据包。 请参阅文档。
    HCI_EXT_ModemTestTxCmd 只发送连续信号。 对于数据包、您需要使用 HCI_LE_TransmitterTestCmd。 但您仍然没有解释为什么峰值是一个问题。
    3.我可以为您提供帮助,但您需要解释您违反的法规及其原因。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的帮助。

    请参阅安全带。

    SmartRF Studio 生成的连续 Tx 和数据包是否是周期性的?
    2.测试部门的反馈是、在正常运行(例如、智能手机通过蓝牙与模块通信)时、未观察到峰值。  
    测试用例假定实际通信方案不是模拟测试命令。

    此致、
    >Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    正如我在前一篇文章中所写的那样、SmartRF Studio 可以生成连续 TX 和传输实际数据包。
    2.要传输"真实"数据包、您可以使用 SmartRF Studio 或 HCI_LE_TransmitterTestCmd。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持。

    请参阅以下内容。

    请 参考我在上面发布的视频剪辑。  我测试了 Smart RF Studio、但我们遇到了中心频率变化问题。  

    https://drive.google.com/file/d/1T1ujZFzYzpzlZ1oFuBIHOhFKgGIaU8QF/view?usp=sharing

    这在之前的 KC 认证中是可以的、但是最近 更改 的程序说明了固定中心频率是强制性的、我认为这是由 Smart RF Studio 生成的非周期性信号引起的。

    2、测试部门的反馈是、所有其他供应商提供的蓝牙测试套件都没有峰值信号。

    我认为他们可能对 TI 产品没有太多经验。  我会考虑更改 KC 认证计数器部件、但同样、我们没有太多信息或文档来清除它们。

    请帮助我们提供详细的技术信息。  我们已经购买了第一个生产芯片组、但由于这个 KC 认证问题、无法开始生产。

    此致、

    >Sejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sejin、

    我已经对该视频发表了评论。 您没有显示频率变化。 您看到的是射频功率与时间的关系、并且设置了触发器、使数据包从显示屏中的不同位置开始。

    本视频中的频率不会跳转!

    老实说、测试实验室似乎不知道他们在做什么。 我建议您将认证放在其他地方。

    此致、
    Fredrik