This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:哪款蓝牙器件最适合与不同类型的手机兼容?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2640R2F, CC2640, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767699/cc2564c-which-bluetooth-device-is-the-best-compatible-with-different-kind-of-cell-phone

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2640CC2560

你(们)好

除了 BLE4.1和 BLE4.2、CC2564B 和 CC2564C 之间是否还有更多差异?  

我的客户希望在其产品上添加一个蓝牙器件、该器件用于替换 UART、以帮助调试不同类型的手机。 无需功耗和数据速率。 它只需要最佳 兼容性。

CC2560、CC2564B、CC2564C、CC2640、CC2640R2F、 经典蓝牙、BLE4.x、BLE5.x

我不确定哪一种兼容性最适合与不同类型的手机连接。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    用例是否需要蓝牙双模运行(经典 BT 和 BLE)? 如果仅需要 BLE、CC26xx 器件将更适合。

    如果需要经典 BT 和/或双模运行、由于以下考虑因素、最好使用比 CC2564B 更新的 CC2564C。
    - CC2564C 已获得 BT4.2认证。 即使客户不打算使用 CC2564C 中添加的新功能、通过 BT4.2认证也可确保更好的互操作性和产品寿命。
    - CC2564C 中包含更新的 IP (ROM 比 CC2564B 更新)。 同样、这可确保与其他器件更好的互操作性、更新的功能、对旧器件中发现的一些错误的错误修复以及更好的安全性。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    感谢您的回复。 CC2564B 和 CC2564C 之间的区别非常明显。
    它不需要双模 BT。
    对于 BLE5、与不同手机的兼容性如何? Android、iOS。
    BT 和 BLE、哪一个与手机的兼容性更好? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我通常会说"更新总是更好"。 至少对于 CC2564B 和 CC2564C 而言、在与大多数手机和智能手机实现更好的互操作性方面是正确的。

    我已通知我们的 CC26xx 产品专家、以帮助您解决有关 BLE5和纯 BLE 器件的问题。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    兼容性好、我同意 Vihang。 最好使用 BLE5器件。 原因包括上述所有 Vihang。 此外、BLE5向后兼容 BLE4.2。 这意味着它将与旧电话和新电话兼容。

    对于 Android、IOS、没有区别。 只要手机符合 BLE5标准、 其中我没有听说任何智能手机不兼容。 它将是兼容的。 电话之间没有限制。

    希望这能帮您解决问题!

    最棒的
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang 和 Kridstopher B、您好!

    完美的回复!