This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:A2DP 和无辅助 HFP

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/766716/cc2564c-a2dp-and-unassisted-hfp

器件型号:CC2564C

大家好、

我的客户有兴趣在其系统中添加无辅助 HFP、以便在 CC2564C 上同时运行 HFP 和 A2DP。

除了将解码器卸载到另一个处理器之外、您能帮助我们了解需要进行哪些其他更改才能处理此问题吗?

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、它们应该能够在辅助模式下使用 HFP、在非辅助模式下使用 A2DP。 这有助于改善 HCI 带宽、因为 HFP 流量是从 HCI 获取的。 不过、我们的演示示示示例使用辅助 A2DP、因此您需要在演示示示例中进行更改以配置无辅助模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    客户有几个关于外部需求的后续问题:

    因此、在本例中、我们说我们将在无辅助模式下路由 A2DP、这意味着我们需要在外部处理器上进行解码/编码(我们使用 ST Micro)、对吧?

    如何从 ST 微型部件发送音频? 它是通过 HCI 层发送、还是可以通过某种方式重用 I2S 链路?

    此外、在将 A2DP 切换到无辅助模式时、这会对 AVRCP 产生什么影响?

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、A2DP 可以在 HCI 链路上连接 ACL。 辅助 HFP 将使用 I2S/PCM 连接。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您能否就其他问题向我提供反馈:
    因此、在本例中、我们说我们将在无辅助模式下路由 A2DP、这意味着我们需要在外部处理器上进行解码/编码(我们使用 ST Micro)、对吧?

    此外、在将 A2DP 切换到无辅助模式时、这会对 AVRCP 产生什么影响?

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、在无辅助 A2DP 模式下、它们需要在主机(STM micro)上进行解码。 AVRCP 不受无辅助 A2DP 的影响。

    谢谢