This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:SPPLE 演示程序

Guru**** 2410850 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/764364/ccs-cc2564moda-spple-demo-program

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 spple demo 将 cc256moda 蓝牙模块连接到 tm4c129xnczad 控制器。我需要将此蓝牙连接到另一个 tm4c129xnczad 和另一个 cc256蓝牙模块、并需要同时连接平板电脑以接收和发送数据。 我尝试连接 Android 平板电脑、但端口未打开。它显示端口未打开。您能告诉我我需要在演示程序中进行哪些更改、以及使用另一个 cc256moda 连接到另一个 tm4c129xnczad。因此、在打开的服务器中、它可以正常工作 显示为与此 DisplayUsage ("打开[端口号]")类似的错误;您能告诉我在何处更改此端口号吗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚如何连接各种设备? 您是否打算在所有器件上使用 SPP? 您可以将一个设备配置为 SPP 服务器,而将其他设备配置为客户端。 确保 Android 设备具有运行 SPP 配置文件的应用程序。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些硬件 问题,蓝牙无法正常工作。我解决了这个问题。。。。 现在、演示程序可以同时用于 Android 设备(我尝试 了蓝色术语应用程序) 另一个与控制器连接的蓝牙设备。这里我使用2个 cc256x 蓝牙设备,这些设备与 tm4c129xncpad 控制器连接,一个作为 Android 平板电脑连接。这里我们在  TeraTerm 软件中作为寄存器 spple 函数、advertisele 1函数提供, 但我不知道如何在 中更改此函数 编程 inoder 以执行此函数、我们在这里还提供了 coonectle、configurele、 discoverle 和指定的蓝牙地址 不能正常工作、但在程序中、我不知道如何在所有函数中更改蓝牙地址。此外、为了打开我们作为 open 1提供的端口、我在 OpenServer 函数中无法更改此内容 请告诉我在哪里更改这些内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面的主题似乎更近了、因此关闭了这个主题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../765954