This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:使用 CC2564MODA 时需要的建议。

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/767210/cc2564moda-advice-needed-for-the-use-of-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564C

我们计划将 CC2564MODA 用于蓝牙光管。 我们知道 CC2564MODA 同时支持 A2DP 和 BLE4.1、下面列出了一些有关 CC2564MODA 的问题。

(1) CC2564MODA 的 A2DP 和 BLE4.1能否同时共存?  这对我们来说很重要、因为 我们 将 使用手机发送一些命令 来控制蓝牙光管、同时 向 蓝牙光管广播音乐。

(2) CC2564MODA 能否 同时充当外设和中央角色? 或者 、他们是否必须在  产品的起始阶段充当外围角色或中心角色、并且此角色不能在以后更改。

(3)  CC2564MODA 是否可以组织成微微网? 在我们 的产品设计中、我们可以想象 一个广播音乐的主设备可以将音频发送 到七个 slavers。

(4) CC2564MODA 的范围如何?  10米? 少或多? 是否需要添加额外的 PA 来支持更大的范围?

谢谢!

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user5813940"]

    (1) CC2564MODA 的 A2DP 和 BLE4.1能否 同时共存?  这对我们来说很重要、因为 我们 将 使用手机发送一些命令 来控制蓝牙光管、同时 向 蓝牙光管广播音乐。

    [/报价]

    无辅助 A2DP 和 BLE 可在 CC2564MODA 上同时使用。 请注意、这种类型的用例会显著限制 BLE 吞吐量、因为 A2DP 需要大量资源、并且优先级高于 BLE 连接。 您刚才提到过、您只想通过 BLE 发送一些控制命令。 如果这是 BLE 的唯一用途、则不应影响您的用例。  

    [引用 user="user5813940"]

    (2) CC2564MODA 能否  同时充当外设和中央角色? 或者 、他们是否必须在  产品的起始阶段充当外围角色或中心角色、并且此角色不能在以后更改。

    [/报价]

    CC2564MODA (基于 CC2564B IC)不支持链路层拓扑功能。 因此、它不能同时用作 BLE 中央设备和 BLE 外设。 只要断开第一个连接并连接到另一个角色中的第二个连接,就可以在这两个角色之间切换。

    或者、您也可以使用支持链路层拓扑功能并可同时用作 BLE 中央设备和外设的更新的 CC2564C 器件。

    [引用 user="user5813940"]

    (3)  CC2564MODA 是否 可以组织成微微网? 在我们 的产品设计中、我们可以想象 一个广播音乐的主设备可以将音频发送 到七个 slavers。

    [/报价]

    这不是真的。 A2DP 连接是一对一的。 事件尽管您可以在一个微微网中拥有多达7个器件、但无法向所有从器件广播相同的数据。 有关详细信息、请参阅 A2DP 配置文件规格。

    [引用 user="user5813940"]

    (4) CC2564MODA 的范围如何?  10米? 少或多? 是否需要添加额外的 PA 来支持更大的范围?

    [/报价]

    CC2564MODA 具有8dBm 的最大输出功率和1.69dBi 天线增益。 此外、对于 BR 和 BLE 调制、它具有-93dBm 的灵敏度。 这意味着链路预算非常出色、足以支持10米的传输距离。 对于此类型的范围目标、您不需要外部 PA。 此外、CC2564MODA 具有集成天线、不建议以任何方式(即在路径中添加 PA/LNA)更改模块、否则会危及模块认证和性能。

    此致、

    Vihang