This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:将电池值转换为目标 c 中的百分比

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/766094/cc2650-convert-battery-value-to-the-percentage-in-objective-c

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

当我获得 iPrint 时、我尝试转换目标 c 中传感器标签的 Battery GATT 服务的值  

<CBCharacteristic: 0x1450c0e0, UUID = Battery Level, properties = 0x12, value = <46> 、通知=否>

我不确定如何将该值转换为百分比、请在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    您可以参阅 SensorTag SW 示例、该示例计算电压的百分比。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设"value =<46>"表示46%。 您可以在智能手机上使用 SimpleLink Starter 应用程序来验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedrik:

    感谢您的回复、您能否共享传感器标签软件示例的链接?

    此外,我还在尝试使用 iOS (Swift 或客观 c)语言实现目标。 此外、我检查了 iOS 示例代码、看不到任何代码或将电压转换为百分比的方法

    此致、
    Anurag Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 BLE Stack 2.2.2中找到 SensorTag 源代码、该源代码可在 BLE-STACK 上下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    我不知道为什么要我为 sensorTag 源代码执行 dnwoload,正如我说过的,当我打印时,我正在尝试转换目标 c 中的传感器标签的电池 GATT 服务的值

    <CBCharacteristic: 0x1450c0e0, UUID = Battery Level, properties = 0x12, value = <46> 、通知=否>

    我需要使用微积分将该值转换为百分比、即使我不确定该值是以电压为单位还是以百分比为单位。

    GATT 服务:
    #define BT_SIG_BATTERY_SERVICE @"180F"
    #define BT_SIG_BATTERY_BATTERY_LEVEL @"2A19"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想“您能共享传感器标签软件示例的链接吗?” 这意味着您正在寻找源代码。