This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA:经典 BT 配对失败、且 atAuthenticationStatus:4.

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761734/cc2564moda-cc2564moda-classic-bt-pairing-fails-with-atauthenticationstatus-4

器件型号:CC2564MODA

尊敬的  

没有可行的支持解决方案的情况下锁定另一个线程时跟踪该线程。  

在尝试连接 BT 耳机时、连接到  STM32l496发现开发板上的 CC2564MODA。 所提供的 HSPdemo 示例代码。 有时身份验证状态= 4 (HCI_ERROR_CODE_PAGE_TIMEOUT)错误。 同时尝试将耳机与 BT 模块配对。

此问题甚至在 STM3240G-EVAL 和蓝牙堆栈版本中未修改的演示中仍然存在。

我们的硬件工程师  和  

  随附了我们定制硬件的 CC2564MODACMOG 部分的原理图和 BOM。

e2e.ti.com/.../GDGILM_5F00_EBOM_5F00_BLE_5F00_BT_5F00_REVP2.xlse2e.ti.com/.../GDGILM_5F00_SCH_5F00_BLE_5F00_BT_5F00_REVP2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:

    很抱歉耽误你的回答。 我们在上一个线程中验证了 CC256XB 固件日志、除了远程设备从未连接过外、一切都看起来正常。 我找不到您正在使用的两款耳机中的任何一款。 您能不能捕获空中监听器日志(来自 Frontline 或 Ellisys 监听器)、以便我们可以在出现此问题时查看空中交通。

    请注意、我们已使用多种商用 BT 耳机试用了 HSPDemo、但尚未注意到此类问题。 这可能是某些旧蓝牙控制器的互操作性问题。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。 我们正在收集空气嗅探日志、并尽快为您提供日志。

    让我向您指出、在大多数商业用途的音响主机中甚至可以注意到这个问题。 我们已使用 提供的一个亚马逊链接对其进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:

    SDK 中的默认示例应用没有遇到此类问题。 我期待嗅探器日志能更深入地研究此问题。

    此致、
    Vihang