Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC-ANTENNA-DK2
主题中讨论的其他器件: CC-ANTENNA-DK2
你好
因此、在开始使用适用于蓝牙应用的 cc2650进行定制电路板设计之前、我已经开始使用 cc2650 rev 1.3 launchpad 进行一些实验。
我的目标是在匹配网络查看 cc2650后验证阻抗/回波损耗。 为此、我重新焊接了阻断电容器 C24 (12pF)、并将其对角线连接在 C58的端垫上。 现在、平衡-非平衡变压器和匹配网络的输出连接到 JSC 连接器 P11。 我首先将 P11连接到我的频谱分析仪、并使用 DTM 验证我获得了4dBm 的良好功率。
然后、我将 P11连接到 VNA、并测量返回损耗的幅度。 我测量了两种情况下的回波损耗
1.当我将 cc2650置于 DTM 接收器模式时-测量的回波损耗 -6dBm 至-9dBm
2.当我将 CC2650置于 DTM 传输模式时、通道0上的功率为-23dBm -测量的回波损耗 -4dBm 至-5dBm
我将功率从4dBm 降低到-23dBm、以免损坏 VNA。 出于某种原因、将功率设置为-6dBm 不起作用。 它是4dBm 或-23dBm。
这些回波损耗值对我来说非常糟糕、与我在频谱分析仪上获得的全功率4dBm 不符。 我肯定会期望-10dBm 和-20dBm 之间的回波损耗、而不是我看到的。
我肯定不是射频和 VNA 测量专家。 因此、可能是我没有正确执行这些测量。 但是、我想与论坛中的某个人联系、以查看 Launchpad 端口 P11上的回波损耗是否有任何参考测量值。 TI 是否对端口 P11进行了任何回波损耗测量?
我应该看到什么、这样我就可以返回并将我的头顶住 VNA。
谢谢