This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:数据未发送到蓝牙

Guru**** 2410620 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/764035/ccs-cc2564moda-data-is-not-sending-to-bluetooth

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 spple demo 将 cc256moda 蓝牙模块连接到 tm4c129xnczad 控制器。我需要将此蓝牙连接到另一个 tm4c129xnczad 和另一个 cc256蓝牙模块、并需要同时连接平板电脑以接收和发送数据。 在这里、我导入了多个演示项目并尝试连接另一个蓝牙模块、我可以通过 note2e.ti.com/.../8400.log.txte2e.ti.com/.../log1.txt 发送数据 plz 来帮助我解决此处我已附加日志的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了此演示 Wiki 中的步骤?
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPLEDemo_App

    您的控制台输出似乎已改编。 可以、您可以尝试使用 afresh、获取控制台日志并按照演示 wiki 中所述的步骤进行操作。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望这一问题得到解决。 如果不是、请提交新 TT。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望这一问题得到解决。 如果不是、请提交新 TT。

    谢谢