This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:TI 蓝牙协议栈 PBAM 演示应用程序,无法打开脚本文件/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts.

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, BOOST-CC2564MODA, CC2564MODA, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761300/linux-cc2564moda-ti-bluetooth-stack-pbam-demo-app-could-not-open-the-script-file-lib-firmware-tiinit_6-7-16-bts

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他部件:AM3358、、 、CC2564

工具/软件:Linux

硬件:

   BeagleBone Black-Rev C (AM3358)

   BOOST-cc2564moda

接口:

BeagleBone Black                          Boost cc2564moda

UART1_Tx  --- BURX1

UART1_RX --- BUTX1

UART1_CTSn BURT1

UART1_RTSn ------------------------ BUCT1

GPIO_44 ------------------ BnSD1

DGND -------------- GND

使用的图像:

root@BeagleBone-Yocto:/lib/firmware uname -a


Linux BeagleBone-Yocto 4.15.13-Yocto 标准 (定制构建)  

在执行演示应用程序时、我遇到以下错误。

Root@BeagleBone-Yocto:~/CC2564/bin#./SS1

错误:

PBAM>1

BTPM_Initialize()成功:0。
DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.
PBAM>9 1.

Echo 44 >/sys/class/gpio/export
sh:第0行:echo:write error:device or resource busy
回显>/sys/class/gpio/gpio44/direction
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio44/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio44/value
BT COMM 端口(/dev/ttyO1):1.
状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts.
错误:无法打开脚本文件/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts.
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。
功能错误。
PBAM>退出

BTS TIInit_6.7.16.bts 文件已在/lib/firmware 中。 如何解决上述问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 BT 器件? 是 CC2564B 还是 WL18xx BT? 它是否适用于其他示例应用?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我使用的是 CC2564MODA。

    使用 HCI 测试仪工具时、我可以执行 TIInit_6.7.16.bts。 现在、我想使用演示应用程序(BluetopiaPM)测试配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误消息显示、无法从"/lib/firmware "文件夹打开 BTS 文件。 您从何处获取/复制 BTS 脚本文件?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望您的问题得到解决。 如果不是、请开一个新 TT。

    谢谢