主题中讨论的其他部件:AM3358、、 、CC2564
工具/软件:Linux
硬件:
BeagleBone Black-Rev C (AM3358)
BOOST-cc2564moda
接口:
BeagleBone Black Boost cc2564moda
UART1_Tx --- BURX1
UART1_RX --- BUTX1
UART1_CTSn BURT1
UART1_RTSn ------------------------ BUCT1
GPIO_44 ------------------ BnSD1
DGND -------------- GND
使用的图像:
root@BeagleBone-Yocto:/lib/firmware uname -a
Linux BeagleBone-Yocto 4.15.13-Yocto 标准 (定制构建)
在执行演示应用程序时、我遇到以下错误。
Root@BeagleBone-Yocto:~/CC2564/bin#./SS1
错误:
PBAM>1
BTPM_Initialize()成功:0。
DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.
PBAM>9 1.
Echo 44 >/sys/class/gpio/export
sh:第0行:echo:write error:device or resource busy
回显>/sys/class/gpio/gpio44/direction
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio44/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio44/value
BT COMM 端口(/dev/ttyO1):1.
状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts.
错误:无法打开脚本文件/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts.
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio44/value
DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。
功能错误。
PBAM>退出
BTS TIInit_6.7.16.bts 文件已在/lib/firmware 中。 如何解决上述问题。