This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:Spple 程序

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765427/ccs-cc2564moda-spple-program

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 spple demo 将 cc256moda 蓝牙模块连接到 tm4c129xnczad 控制器。我需要将此蓝牙连接到另一个 tm4c129xnczad 和另一个 cc256蓝牙模块、并需要同时连接平板电脑以接收和发送数据。在这里、我可以使用命令发送和接收数据 如果我们提供命令调用、例如它 正在工作的连接空间蓝牙地址、则在此函数中调用以连接设备、但在此程序中、如何更改此函数以代替  

 StrToBD_ADDR (TempParam->Params[0].strParam、&BD_ADDR);
        if (!ConnectLEDevice (BluetoothStackID、Address_Type、BD_ADDR、false))
以及有关如何 在 程序中更改的发现和配置
StrToBD_ADDR (TempParam->Params[0].strParam、&BD_ADDR);//用于发现 spple
您能告诉我如何在所有这些程序中进行更改吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这并不清楚、您正在寻找什么。 您是否查看了示例代码? 您可以根据需要获取和修改。

    谢谢