This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:用作独立 MCU 所需的硬件和软件

Guru**** 2941210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/764581/cc2540-what-hardware-and-software-required-to-use-as-a-standalone-mcu

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: CC 调试、CC2640R2F

我计划将 CC2540用作具有 BLE 支持的独立 MCU。 我需要大约4个数字输出引脚/一个模拟输入引脚 、当然还有一个 UART。  

我想、满足以上所有要求后、我只能使用 CC2540、而无需额外的 MCU。

我将需要 CCS IDE。但是将 CC2540连接到 IDE 的硬件以及如何连接它呢?  

(我以8051/AVR 为背景、因此正在研究 TI 的 MCU 系列、但仍不清楚未来的发展方向。 希望有任何关于未来路的指示) 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、刚才意识到我不需要 CCS、而是需要 Smart RF Flash Programmer。 以及 CC Debugger… 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您将需要 CC 调试器和 IAR EW8051来对 CC2540 BLE 堆栈进行调试/编程。 闪存编程器是一种通过 CC 调试器将现有 FW 十六进制文件下载到 CC2540的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunathan、

    您需要 IAR 为 CC2540编译软件。 如果您没有 IAR 许可证、则应考虑使用 YiKai 在另一个线程中建议的 CC2640R2F、因为您可以使用免费的 CCS IDE。

    此致、
    Fredrik