This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564 A2DP + HID 同步支持

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/764507/cc2564-cc2564-a2dp-hid-simultaneous-support

器件型号:CC2564

CC2564是否 同时支持经典蓝牙的 A2DP 灌电流和 HID 配置文件?

如果没有、是否可以通过经典蓝牙支持 A2DP 接收器、同时通过 BLE 提供 HID 服务?

我想接收来自 iOS 设备的音频、同时能够向同一 iOS 设备发送键盘输入。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、同时支持多个配置文件。 还同时支持 A2DP 和 BLE、但不同时支持辅助模式和 BLE。 请查看数据表。
    www.ti.com/.../cc2564c.pdf

    谢谢