This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:SPP 演示程序不工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761794/ccs-tm4c129xnczad-spp-demo-program-is-not-working

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我 正在将 TM4C129X 开发板与 cc256x 蓝牙模块连接。我已将蓝牙模块连接 到 EM 连接器。

问题是、我从软件开发套件导入了 SPP 演示项目、因此我在这里将程序加载到控制器中蓝牙 不工作意味着它在附近的 Blue Term 应用程序和 PuTTy 软件中未找到蓝牙器件 、什么都没有 这意味着显示函数(如 open stack)、蓝牙地址 未显示.plz 请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否仍然有问题? 或者您是否了解了如何导入和构建?

    谢谢