This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C、HSP + SPP 配置文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761269/cc2564c-cc2564c-hsp-spp-profile

器件型号:CC2564C

大家好、TI 朋友、

我们希望同时使用 HSP (耳机配置文件)和 SPP (串行端口配置文件)来播放音频的功能。

我们能否在 CC2564C 上实现此功能?

或者 、您现在是否已将上述两个配置文件合并为一个客户配置文件?

我们使用的 MCU 是 STM32F407VGT6。

谢谢。

此致、

KY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您能否同时使用多个配置文件。 请查看数据表: www.ti.com/.../cc2564c.pdf
    限制是使用辅助模式时的限制。 您只能使用一种辅助模式或 BLE。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagalla、

    多个配置文件是如何工作的?

    当器件以 SPP 模式连接时、假设 带宽足够、我们是否可以同时运行 HSP 模式进行发送/接收?  

    您的意思是、有两个配置文件可用、只能选择或连接一个?

    谢谢你。

    此致、

    KY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 实际上、蓝牙规格是围绕同时使用多个配置文件进行架构设计的。 它支持使用不同的 ACL 通道(例如 RFCOMM/SPP)和 HSP 的 SCO 通道。 我还建议检查 BT 规格/文献。

    谢谢