This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:BLE 在数小时后不可见、初始化通信时显示错误-4

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/763566/cc2564-ble-is-not-visible-after-hours-and-initializing-the-communication-shows-an-error--4

器件型号:CC2564

团队、

基于 CC2564MODA 的新设计适用于 Android 和 Apple 智能手机。

 

但是 ,在经过一些时间(小时、天)后,蓝牙不再可见。 电源复位后、一切都正常。

 

如果客户 关闭堆栈并且通信=>这可以正常工作。 但是、如果 他 再次初始化堆栈、  则会发生以下错误。

BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0);=> BT_FUNC功能性 错误-4

感谢您快速回答如何解决此问题?

 

此致

Karim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们正在使用哪种主机吗? 此外、您能否在问题发生时获取 BT FW 日志。

    谢谢