This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:推荐使用26m 晶振

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/763882/cc2564c-26m-crystal-recommend

器件型号:CC2564C

您好!

e2e.ti.com/.../NX2016SA_2D00_26MHZ_2D00_STD_2D00_CZS_2D00_2.pdf

附加26MHz 晶体数据表。 频率容差(±25ppm)略高于所需的数据表(20ppm)。  

由于我的客户生产了 PCB 板、是否有其他建议采用相同封装的器件? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    CC2564CX 可以适应2个 XTAL 频率、26MHz 和38.4MHz。

    对于38.4MHZ XTAL、我们建议:TXC、器件型号为8Z38400009。
    对于26MHz XTAL、我们建议:NX2016SA (EXS00A-CS06025)或 TST - TZ1325D。 请注意、这个是-20至70C XTAL。

    我认为 EXS00A-CS06025可能是一个不错的选择、但除此之外、我不知道任何直接封装可替换的封装。

    谢谢、
    Riz