This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:cc2650;I2C TMP007示例不想加载

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/763588/ccs-cc2650-cc2650-i2c-tmp007-example-doesn-t-want-to-load

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS 中使用 Resource Explorer 时、我想打开 I2C TMP007示例。 CCS 抱怨说、没有为 ISA 系列'ARM4安装编译工具、尽管我可以这样做。

如果对此问题采取任何补救措施、我们将不胜感激!

此致

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么版本的 CS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、有两个资源浏览器:Resource Explorer 和 Resource Explorer Classic、您应使用 Resource Explorer 而不是 Resource Explorer Classic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 6.1。

    Mainwhile、我已经能够加载项目并进行构建。 但是、调试函数不可用、因为引发了以下错误...

    导致这种情况的原因是什么?

    Cortex_M3_0:电路板复位失败
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真包5.1.641.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 CCS 版本太旧。 尝试将其更新为 CCS 8.3以再次测试。