This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:如何将 BLUETOTH 模块连接到2个器件

Guru**** 2412050 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/763103/ccs-cc2564moda-how-to-connect-bluetoth-module-to-2-devices

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZADCC2564

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我 使用的是 TM4C129XNCZAD 控制器、它使用 SPP 演示与 cc2564蓝牙模块连接。在这里、该模块必须连接另一个 tm4c129xnczad 来接收数据、并且必须连接平板电脑来发送数据。因此、我不确定 如何编写程序来从另一个板获取数据、以及 使用此程序中的 SPP demo.plz 帮助将此数据发送到平板电脑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用多个 SPP 端口连接。 将设备提取和发送数据配置为服务器和其他客户端。 使用此配置将需要更多内存。 请查看下面的相关主题。 我们没有示例、但您可以通过 SDK 中的演示示示例构建示例。

    e2e.ti.com/.../253037
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的想法