This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:TI RTOS 中用于 CC2650的 adcbufcontinuous 示例2.21.00.06不能正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/762869/launchxl-cc2650-adcbufcontinuous-example-in-ti-rtos-for-cc2650-2-21-00-06-doesn-t-work-correct

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我在 LAUNCHXL-CC2650的 TI RTOS 中针对 CC2650 2.21.00.06测试了 adcbufcontinuous 示例、并找到 UART 始终输出的值、如下所示。 无论我将 DIO_23连接到 GND 还是3.3V、都是如此。

已完成的缓冲区1547:
3348640,3346544,3347600,3348640,3346544,3347600,3347600,33444,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,44,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3346,3346,3344,3344,3346,3344,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3344,3346,3346,3344,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3344,3346,3346,3346,3344,3346,3346 

我在 LAUNCHXL-CC2640R2F 上的 simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28中交叉测试 adcbufcontinuous 示例、当我将 DIO_23连接到 GND 时、我可以看到 UART 输出0、 当我将 DIO_23连接到3.3V 时、请参阅3135/32992 (原始缓冲器/微伏)。

那么、TI RTOS 中用于 CC2650 2.21.00.06的 adcbufcontinuous 示例有什么问题? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 :e2e.ti.com/.../2820259 是相关的。

    与新 SDK 相比、旧 TI-RTOS 版本中的 ADCBufCC26XX_AdcChannelLutEntry 表的定义顺序不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这说明了一切。 我更改"#define Board_ADCBufChannel0 (0)"更改为"#define Board_ADCBufChannel0 (3)"、它正常工作。