This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:通过 SCO Connections 弹出音频

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759627/cc2564-audio-popping-over-sco-connections

器件型号:CC2564

继续前面的主题、我在连接到 WL18xx 芯片组时附加了日志、因此我认为连接是 ESCO 连接。 似乎弹出的内容已通过该连接消失。 但是、我们不控制将连接到的特定芯片组。 是否可以继续查找非 ESCO 连接用例的解决方案?e2e.ti.com/.../esco_5F00_connection_5F00_logs.lgr.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您能否提供有关您正在使用的主机和主机堆栈的详细信息? 此外、您能否提供前面提到的主题的链接?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用由 Cybercom 提供的 ARM 主机堆栈。 配对的耳机包含 WL18xx。 上一个主题如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我们将继续研究这一点、并尝试找到一种同样适用于较低速率的解决方案。
    请注意、SCO 占用的带宽要大得多、如果有重试/丢失的数据包、则很难掩盖/解决该问题。

    此外、BT 1.2中还添加了 ESCO 通道(如果我没有错的话、这是在2003年11月引入的)、因此这是应该在大多数器件中实现的。

    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我们正在寻找其他 SCO 连接选项。
    同时、我将关闭该线程。

    如果您有任何其他问题、请打开新主题。

    陈洛威