This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:HCI 命令响应延迟和/或时序

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761944/cc2564-hci-command-response-latency-and-or-timing

器件型号:CC2564

对于任何给定的 HCI 命令,我们是否有一个“保证”(或尽可能接近保证)的时间范围从控制器接收命令响应帧?

 

除了总线周期时序(或 Bluetopia 栈文档)外,不要在数据表中看到任何内容。

此处提到了一个延迟参数:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/739853/2733455

 

但不要在我们的在线 HCI 文档中看到任何内容(可能用于音频):

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands

http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc26x2_sdk_2_10_00_44/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide/hci_ext_api.html


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    HCI 规范、建议了一些建议值。 请查看 HCI 数据格式的"简介"部分。

    ------------
    因为最大响应超时在很大程度上取决于
    使用了 HCI 传输层、建议使用默认值1
    该计时器的秒。 此时间量也取决于的数量
    命令队列中未处理的命令
    --------------------------
    谢谢