This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODA:我们能否将蓝牙模块连接到多个器件

Guru**** 2410620 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761801/ccs-cc2564moda-can-we-connect-the-bluetooth-module-to-multiple-multiple-devices

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在将 tm4c129xnczad 控制器连接到 cc256x 蓝牙模块。在这里、我的疑问是、我们能否同时将蓝牙模块连接到 Android 平板 电脑和另一个具有相同蓝牙模块的 tm4c129xnczad 板、以便将数据从不同的传感器获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以同时连接多个设备。 请查看数据表:
    www.ti.com/.../cc2564.pdf

    BR/EDR 特性包括:
    –多达7个有源器件
    –散射网:最多同时3个微微网,1个
    作为主器件、2作为从器件

    谢谢