This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BT 4.2的 QDID

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/761883/cc2650-qdid-for-bt-4-2

器件型号:CC2650

团队、

我们的客户正在使用 CC2650设计产品、而不是使用该模块设计产品。  它们支持 BT 4.2、而不是4.1。  对于 BT 认证、他们应该使用哪种 QDID?

他们能否使用 CC2650MOD、88415的 QDID?

参考 wiki

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    它们可以将82185用于堆栈。

    正如 wiki 上明确指出的、无法重复使用 PHY 认证。 这是因为 PHY 的性能在一定程度上取决于硬件设计、而不仅仅是 IC。 客户必须在经认证的测试实验室执行 PHY 认证。

    此致、
    Fredrik