Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好
这可能是一个非常基本的问题,但我非常感谢您的帮助。 我尝试订购 CC2650,在数据表中看到引脚和 SPQ 不同的类型。 我将从传感器读取数据到计算机程序。 引脚数、工程图和 SPQ 有何影响?
器件封装类型封装图引脚 SPQ 长度(mm)宽度(mm)高度(mm)
CC2650F128RGZR VQFN RGZ 48 2500 367.0 367.0 38.0
CC2650F128RGZT VQFN RGZ 48 250 210.0 185.0 35.0
CC2650F128RHBR VQFN RHB 32 3000 367.0 367.0 35.0
CC2650F128RHBT VQFN RHB 32 250 210.0 185.0 35.0
CC2650F128RSMT VQFN RSM 32 250 210.0 185.0 35.0