This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:-[Project Zero]如何配置 UartLog?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759367/rtos-cc2640r2f----project-zero-how-the-uartlog-is-configured

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28、项目0

只有  text.isLoaded = true;和 Idle.addFunc ('&uartLog_flush');app_ble.cfg 中未按照 GitHub 页面中的说明配置 OutputFxn 回调、但它有效、所有 Log_xx 引用 UartLog_log。 为什么?  是否无需 在 simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28中再配置 OutputFxn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下有关如何启用/禁用 UART 日志记录的文章:

    e2e.ti.com/.../2537547

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是2537547之后的一个完全不同的问题。
    这里的问题是:为什么项目零剂量未将 UartLog_log 配置为 app_ble.cfg 中配置的 OutputFxn 回调、如 GitHub 页面中所述、将 TIRTOS 系统 Log_xx 引用定向到 UartLog_log。? 缺乏这种意愿会产生什么差别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、ke、风扇、

    据我了解、Project Zero 现在仅执行 UART 日志记录缓冲区的空闲循环刷新。 这意味着*。cfg 中所需的唯一配置是将 uartLog_flush()添加为空闲函数`idle.addFunc ('&uartLog_flush');`。