This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC13xx CC26xx 系列板特性+ SDK 兼容性之间的比较。

Guru**** 2579645 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA, CC1310, CC1312R, CC1350, CC1352R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/760235/cc2650-comparison-between-cc13xx-cc26xx-series-boards-features-sdk-compatibality

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1312RCC1350CC1352RCC1352P

您好!

我在 CC13xx、CC26xx 中看到了许多类型的 Launchpad 和 SDK、它使我很容易选择和跳过哪些 LaunchPad 和 SDK。  

我认为、比较功能和 SDK 兼容性会更好。

此处提到的电路板很少

a) CC26x2R Launchpad

b) CC2650 Launchpad

c) CC2650MODA Booster Pack

D) CC2640R2 Launchpad

e) CC1310 Launchpad

f) CC1312R Launchpad

g) CC1350 Launchpad

h) CC1352P-2 Launchpad

I) CC1352P-4 Launchpad

j) CC1352P1 Launchpad

k) CC1352R Launchpad。

需要比较他们支持的所有功能和他们支持的 SDK。 请进行详细比较。 以节省客户时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、CC26x2R (包括 CC2652和 CC2642)使用其自己的 SDK、CC13x2 (包括 CC1312、CC1352和 CC1352P)使用其自己的 SDK、CC13x0 (包括 CC1310和 CC1350)使用其自己的 SDK。 所有 SDK 均可在中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何特性比较?
    在所有电路板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有什么。 基本上、CC265x 支持2.4G BLE 和802.15.4 (适用于 Thread 和 Zigbee 协议)。 对于 CC264x、它仅支持2.4G BLE 而不支持802.15.4协议。 CC131x 仅支持低于1GHz。 CC135x 支持低于1GHz 和2.4G Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以查看以下页面、在此处了解一些芯片的差异:
    www.ti.com/.../overview.html

    如果您正在寻找不同的技术、只需浏览 SimpleLink 解决方案即可