This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2540:是否可以将外部 I2C 与 cc2540连接...?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759994/compiler-cc2540-is-this-possible-to-interface-external-i2c-withcc2540

器件型号:CC2540

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、目前正在使用 CC2540 redb熊、我想连接外部 i2c、所以除了 EEPROM 之外、这可以与它连接吗? 正在尝试将 DS3231 RTC 与 CC2540连接,但它没有显示读取或写入数据,因此我如何获得读取或写入数据..... 我使用了 DS3231和8051代码、并根据我的红线进行了修改、没有错误、但没有显示任何内容... 您是否有任何与 CC2540连接的 RTC 接口的示例代码、请告诉我... 谢谢你