This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BLE 和 BT Classic 同时连接到本机 iOS?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759967/cc2564moda-simultaneous-ble-and-bt-classic-connections-to-native-ios

器件型号:CC2564MODA

这个问题与有些相似、并对此进行了澄清  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/717518/2661827#2661827?jktype=e2e

问题是双模块如何与 iOS 设备配对。  具体而言、我希望构建一个充当 HID 键盘的附件(连接到 iOS 平板电脑并将 HID 键盘发送到活动应用程序)、该附件还能够播放来自同一平板电脑的 A2DP 音频流(默认音频流)。

我希望在 iOS 级别(而不是通过 IAP)进行连接、以便它可以与所有应用程序配合使用。

引用的帖子意味着经典 BT 和 BLE 会单独广播。  这是否意味 着 CC2564MODA 的两种模式将在 iOS 设置中单独(同时)连接?  因此、iOS 会将该模块视为(本质上)两个独立的蓝牙设备、一个提供 HID 输入、另一个 A2DP 音频信宿?

这是正确的理解吗?  或者、这两个通道是否作为一个蓝牙设备在 iOS 中连接、并具有两个配置文件、然后都在 iOS 中注册并被 iOS 识别?

我还没有任何固件--这个项目处于架构阶段,问题的重点更多是可行性以及 CC2564MODA 如何与 iOS 中的原生蓝牙支持相连接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    您似乎打算同时使用 HID 外设和 A2DP 接收器? 这两种 BT 经典配置文件是否正确? 该器件使用一个 BD 地址进行连接、并且可以使用两个配置文件。 实际上、如果您不是 BLE、则可以使用辅助 A2DP 模式。

    谢谢