This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:CC2650STK 和 LAUNCHXL-CC26x2R1之间天线匹配网络的差异

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759598/launchxl-cc26x2r1-differences-in-antenna-matching-networks-between-cc2650stk-and-launchxl-cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

团队、

我有一位客户在使用 CC265x 进行设计、我们很好奇电路板上的倒置 F 天线在这个主题中有何微小差异:

您能评论一下网络中是否应该存在 C31、以及 C14/C12与0欧姆电阻器之间用于选择/匹配的需求/优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    两个天线(匹配)设计之间的差值是 GND 平面的尺寸。 尽管天线结构相同、但 GND 平面的尺寸不同。 单极天线取决于 GND 平面尺寸、因为这实际上是偶极天线的第二个辐射元件。

    C14用作 uSMA 与天线之间的"开关"。 这可以在上面的原理图中删除、也可以使用0欧姆电阻器。

    此致、

      Richard