This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与蓝牙2.1和蓝牙5同步连接

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/759612/cc2564c-simultaneous-connection-with-bluetooth-2-1-and-bluetooth-5

器件型号:CC2564C

我是否可以使用 CC2564C 来保持与传统蓝牙 2.1器件和蓝牙 5器件的同步连接?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564C 不支持蓝牙5。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它能否与传统蓝牙2.1设备和蓝牙4.1设备保持同步连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是经典器件还是4.1A BLE 器件? 因此、具有经典4.2的 BT 器件(CC2564C 是双模、即经典4.2 + BLE)与 BR/EDR 2.1向后兼容。 它可以支持三个 Pico 网络、一个主器件和两个从器件。

    谢谢