This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3不支持共存功能?

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1170041/cc2651r3-coexistence-feature-not-supported-in-cc2651r3

器件型号:CC2651R3
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的 TI:

我正在使用 CC2651R3芯片组开发 BLE SDK 5.40、以开发 BLE 共存功能。

最初、我使用 CC2652R1 Launchpad 来实现原型1线制请求共存功能、但它起作用。

现在我使用了 CC2651R3板、但当我打开 SysConfig 以启用共存时、我看不到该功能。  

请问它是否不支持共存功能,或者我是否出错了?

提前感谢您的快速而有价值的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认 CC2651R3器件不支持共存。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢即时响应 Clement。

    但是,我是否知道这不是硬件的一部分,也不是软件的一部分(这样我们就可以在将来的 SDK 更新中得到)???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是无线电级别的软件限制。

    我不能评论我们实施这项功能的计划,也不能评论公共论坛的时间表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、  

    感谢您提供信息。  

    我知道。