This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与远程蓝牙 SPP 永久配对(绑定)

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1169089/cc2564c-permanently-pair-bonding-with-remote-bluetooth-spp

器件型号:CC2564C

您好!

我目前正在使用 cc256x 开发蓝牙应用、以连接到 Android 手机、目前没有任何问题。 在器件关闭之前、我将 LinkKeyInfo 存储在闪存中、以便在我再次打开器件后可以重复使用 LinkKeyInfo。 当我打开设备并检查 LinkKeyInfo 时、它仍然显示相同的值、但当用户(Android Phone)尝试连接到 SPP 时、LinkKey 无效。 用户必须重新进入配对模式、并在每次器件启动时反复输入引脚。 从用户的角度来看、这非常烦人。
9年前、我在另一个主题上发现了这个问题、该主题说已经解决了、但我在主题讨论中没有找到答案。 是否有人可以帮助/了解解决方案?

将链接密钥存储在闪存中并在启动时检索-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

谢谢你

此致、

Alfi F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfi、

    我建议您运行其中一个演示、并查看如何保存链接密钥以及 GAP 回调 atLinkKeyCreation 和 atLinkKey Request。

    此致、

    Rogelio