主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC2640
您好!
我们将在其中一个设计中使用倒置 F 型天线、在将该天线集成到 PCB 设计中时、我们无法理解其逻辑:CC1350或 CC2640R2中用于2.4GHz 的部分倒置 F 型天线连接到 GND。 在这种情况下、整个天线变为 GND。 我无法理解天线是如何像这样广播的。 请您解释原因。
提前感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将在其中一个设计中使用倒置 F 型天线、在将该天线集成到 PCB 设计中时、我们无法理解其逻辑:CC1350或 CC2640R2中用于2.4GHz 的部分倒置 F 型天线连接到 GND。 在这种情况下、整个天线变为 GND。 我无法理解天线是如何像这样广播的。 请您解释原因。
提前感谢您的回答。
您好 Gözde、
这将在直流或低频率下起到短路的作用。 但是、在射频下、接地短路充当电感。 它用于使天线与50欧姆的阻抗匹配。 有很多论文和资源介绍了天线理论、这是一个太大的主题、不能在这里讨论。 您可以查看 https://www.antenna-theory.com/antennas/aperture/ifa.php 、它具有很好的简要概述。
它连接到的平面与天线位于同一层。 然后、该层将连接到具有多个过孔的接地参考平面。 请参阅我们的任何参考设计、了解如何实现这一点的示例。 例如:
来自 https://www.ti.com/tool/CC2650EM-7ID-RD
Jake
为了从头开始告诉您、我尝试将 TI 在 CC1350或 CC2640参考设计中用于2.4GHz 的天线添加到我们的设计中。 我根据该天线文档中的尺寸将天线绘制为多边形。 天线同时具有馈电和 GND 连接。 但我无法像原始设计那样进行 GND 连接。 天线不能直接接地。 天线和接地之间存在间隙、我只能通过过孔连接 GND。 那么、是的、我如何使天线设计与原始设计相同?
我希望能够清楚地解释。