This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:倒置 F 型天线

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1163800/cc2640r2f-inverted-f-antenna

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC1350CC2640

您好!

我们将在其中一个设计中使用倒置 F 型天线、在将该天线集成到 PCB 设计中时、我们无法理解其逻辑:CC1350或 CC2640R2中用于2.4GHz 的部分倒置 F 型天线连接到 GND。 在这种情况下、整个天线变为 GND。 我无法理解天线是如何像这样广播的。 请您解释原因。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Gözde、

    这将在直流或低频率下起到短路的作用。 但是、在射频下、接地短路充当电感。 它用于使天线与50欧姆的阻抗匹配。 有很多论文和资源介绍了天线理论、这是一个太大的主题、不能在这里讨论。 您可以查看 https://www.antenna-theory.com/antennas/aperture/ifa.php 、它具有很好的简要概述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 那么、如何在不使用图中所示过孔的情况下将天线中直接接地的部分连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它连接到的平面与天线位于同一层。 然后、该层将连接到具有多个过孔的接地参考平面。 请参阅我们的任何参考设计、了解如何实现这一点的示例。 例如:

     来自 https://www.ti.com/tool/CC2650EM-7ID-RD

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有通过这种方式、它才会使用过孔连接到接地端。 接地层和天线之间存在间隙、未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不知道为什么这么做、它来自什么设计? 这是 TI 设计吗?

    编辑:

    很抱歉、我想我误解了您的要求。 您是否在问如何在设计软件中创建正确的天线设计?

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了从头开始告诉您、我尝试将 TI 在 CC1350或 CC2640参考设计中用于2.4GHz 的天线添加到我们的设计中。 我根据该天线文档中的尺寸将天线绘制为多边形。 天线同时具有馈电和 GND 连接。 但我无法像原始设计那样进行 GND 连接。 天线不能直接接地。 天线和接地之间存在间隙、我只能通过过孔连接 GND。 那么、是的、我如何使天线设计与原始设计相同?

    我希望能够清楚地解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有道理。 听起来、布局规则可以防止天线和平面之间发生重叠。 很遗憾、我无法为您的 CAD 设计软件提供支持。 您将需要从软件公司或其他社区资源寻求支持。

    Jake