This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650- iOS -闪烁 LED 不工作、而蜂鸣器开始发出噪音

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/774056/cc2650-cc2650--ios---flashing-led-is-not-working-instead-of-that-buzzer-start-making-noise

器件型号:CC2650

您好!

我写入字节、以使用 I/O 服务打开传感器标签的 LED。

我正在尝试写入1个字节并使其正常工作、但它打开了蜂鸣器而不是 LED。

以下是我的代码:   

       VAR ValueToWrite = 1.

      数据=数据(字节:&valueToWrite、计数:1)

      handler?.writeValue (data、to:ioService)

我使用 Swift 作为一种语言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    听起来您写入了错误的 IO 或修改了硬件平台。 用户指南中提到的黄晨应该有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Joakim、

    我在 TI_SENSORTAG_IO_CONFIG 中编写"F000AA66-0451-4000-B000-000000000000"

    我的代码是
    -(void) writeTurnOnRedLEDForCharacteristics:(CBCharacteristic *) Characteristics{

    uint8_t valueRedLedOn = 0x01;

    NSData *数据=[NSData dataWithBytes:&valueRedLedOn length:sizeof (valueRedLedOn)];

    [自写值:数据到特性:特性];


    现在、它打开了所有部件(红色、绿色和蜂鸣器)、不确定传感器标签有什么问题、我买了一个新的、只是为了测试。 但它仍然无法正常工作。

    您能否给我发送一些示例或调试方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 YiKai 指出的、您应该在 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide 上阅读 IO 服务的文档

    首先应确保数据特征中的值是合理的。 向其写入0x01以设置红色 LED 的位0。 然后将0x01写入配置特性以将 IO 服务置于远程控制模式。

    此致、
    Aslak