This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:可以#39;t 将 CC2541与具有省电模式的操作系统连接

Guru**** 2845420 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/776848/cc2541-can-t-connect-cc2541-with-os-with-power_saving-mode

器件型号:CC2541

尊敬的所有人:

我在  BLE 1.4.2.2和 cc2541模块中使用了 HIDEMUKbd 项目作为附图。

我尝试使用默认选项、启动时、模块进入睡眠模式、按下任何按钮后唤醒、操作系统可以在列表中的蓝牙设备中找到 HID 键盘、但无法连接

当我移除 power_saving 宏时、操作系统可以找到并与其连接。

在这种情况下,我的错误是什么???? 我需要保存我的电池。

附加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duy:

    您正在使用的模块似乎没有安装32kHz 晶体。 如果确实如此、您将无法断电。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    感谢您的支持、我的模块没有 32kHz 晶体、添加 晶体后、它可以在省电方面正常工作

    谢谢、最好的爬梯、

    杜伊