This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:连接间隔如何干扰数据长度扩展

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/776347/cc2650moda-how-connection-interval-interfere-data-length-extension

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我在 cc2650上的数据长度扩展有一些问题(主从设备都是 cc2650)。

 

我只能达到60kbps 数据速率、最大 MTU 大小=247 (由 BTool 设置)、连接间隔= 7.5ms。

我已经完成了数据表"5.6 LE 数据长度扩展"中的所有过程

(取消注释"-dble_V42_features =EXT_DATA_LEN_CFG"

并在  初始函数中添加函数 HCI_LE_Write建议 DefaultDataLenCmd)

 

我假设问题是连接间隔。

simple_link 示例文档(下面的屏幕截图)显示数据速率可以达到200kbps。

随着连接间隔的增加、数据速率也会增加。

 

 

但是、数据表对连接间隔有相反的说明。

这些"连接间隔"之间是否有任何差异?

谢谢。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否成功实施了示例文档中描述的"通知队列"?

    由于每个连接间隔可以发送无限数量的数据包、因此较长的连接间隔将为您提供更高的吞吐量(根据示例文档中的图形)。 您可以尝试使用100或200ms 作为连接间隔吗?

    如果每个连接间隔只能发送有限数量的数据包(例如、某些智能手机将此限制为每个连接间隔一个数据包)、则较低的连接间隔将产生较高的吞吐量。