This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564:如何通过修改 CC2564B 终端程序与移动电话应用建立连接?

Guru**** 2585015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/772508/compiler-cc2564-how-can-i-establish-a-connection-with-app-of-mobile-phone-by-modifying-the-program-of-cc2564b-terminal

器件型号:CC2564

工具/软件:TI C/C++编译器

你好!

    我使用 CC2564B 的 TI SPPdemo,现在我将 CC2564B 终端设置为客户端 并使用命令 SetPairability Mode 2 (尝试将本地设备的 Pairability Mode 设置为 Secure Simple Pairing)。

   首先、在"客户端>"提示符下、输入 "查询"。 这将启动查询过程。 完成后、我将获得所有已发现设备的列表。然后  找到我需要连接的设备的索引号、 并通过 "打开"  command at the command prompt。

     After SPP is opened, the CC2564B terminal will send a pairing command to the mobile phone (Android platform). After clicking on the pairing, it can pair with the mobile phone. Next, we need to connect with the mobile phone. 


   手机上已安装应用程序(BlueTerm)。 目前、CC2564B 终端设置为客户端模式。 手机上的蓝牙已成功配对。 但 CC2564B 终端无法与应用建立连接。 我是否需要 MCU 向 CC2564B 终端发送命令、以便通过蓝牙与手机上的应用建立连接? 如何在移动应用程序上运行?

   我的问题是 CC2564B 终端配置为客户端模式、CC2564B 终端的蓝牙和手机配对良好后、如何通过修改 CC2564B 终端程序与手机应用建立连接?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否是查询的继续?
    e2e.ti.com/.../771737

    我将检查 Android 设备上安装的 BlueTerm、然后返回。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我该怎么做? 目前、CC2564B 终端已与客户端模式配对、如上所示、但移动电话上的应用程序未与 CC2564B 终端连接。 目前、我们不知道如何在 CC2564B 终端和移动电话应用之间建立连接?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我用 BlueTerm 试用了 SPP 演示、效果很好。 我在服务器模式下使用 MSP432+cc2564B 设置和 SPPdemo。 我在 Android 手机上安装了 BlueTerm。 首先从"设置/蓝牙"与 CC2564B 配对、然后从 BlueTerm 应用连接到器件。 之后、您可以在 SPP 端口上交换数据。

    选择“模式”>“服务器”

    (二

    *命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、       *

    *          EndPairing、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*

    *          UserConfirmationResponse、           *

    *          SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*

    *          SetPairabilityMode、              *

    *          ChangeSimplePairingParameters、         *

    *          GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、 *

    *          GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、      *

    *          GetRemoteName、SniffMode、ExitSniffMode、   *

    *          打开、关闭、读取、写入、           *

    *          GetConfigParams、SetConfigParams、       *

    *          GetQueueParams、SetQueueParams、        *

    *          环回、DisplayRawModeData、         *

    *          AutomaticReadMode、SetBaudRate、Send      *

    *          SdpPerry      *

    *          帮助,退出                   *

    (二

    服务器>打开1.

    服务器已打开:1.

    服务器>

    atPINCodeRequest:0xE89120143FDC

    用:PINCodeResponse 进行响应

    服务器>PINCodeResponse 0000

    GAP_Authentication_Response ()、Pin Code Response Success。

    服务器>

    atLinkKeyCreation:0xE89120143FDC

    已存储链接密钥。

    服务器>

    atLinkKeyRequest:0xE89120143FDC

    GAP_Authentication_Response 成功。

    服务器>

    SPP 开路指示、ID:0x0001、电路板:0xE89120143FDC。

    服务器>

    SPP 端口状态指示:0x0001、状态:0x000B、中断状态:0x0000、长度:0x0000。

    服务器>

    SPP 数据指示、ID:0x0001、长度:0x0001。

    服务器>

    SPP 数据指示、ID:0x0001、长度:0x0001。

    服务器>读取

    读:2.

    消息:我们

    读取:0。

    服务器>

    HCI 模式更改事件、状态:0x00、连接句柄:1、模式:监听、间隔:800

    server>写入

    写道:22.

    server>写入

    写道:22.

    服务器>

    HCI 模式更改事件、状态:0x00、连接句柄:1、模式:激活、间隔:0

    服务器>

    SPP 关闭端口、ID:0x0001

    服务器>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hari Nagalla:

       您的答案是 STM32F4+CC2564B 终端用作服务器模式、我已经实现了该模式。但是、我将 STM32F4 + CC2564B 终端设置为客户端模式。 STM32F4 + CC2564B 终端已在客户端模式下与移动电话配对。 下图显示了整个过程。

    但移动电话上的应用程序未与 STM32F4+CC2564B 终端连接。 目前、我们不知道如何在 STM32F4+CC2564B 终端与移动电话应用之间建立连接?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564B 处于服务器模式时、您是说它适合您吗? 但仅在客户端模式下失败?

    请检查以下主题、您可能需要从服务器读取 SDP 说明、以获取 SPP 的 RFCOM 端口以打开正确的端口:

    e2e.ti.com/.../2658746

    谢谢