This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与 CC3235S 共存

Guru**** 2755235 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/773578/cc2564c-coexistance-with-cc3235s

器件型号:CC2564C

我们已设置 GPIO 以与 CC3235和 CC264x 共存。

如果我想使用 CC2564C 运行双模蓝牙、我们是否有类似的设置?

BR

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德斯
    我们没有适用于 CC32xx 和 CC256x 的类似 COEX 解决方案。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们的其他解决方案是否可用?
    如果系统处理器知道使用的是哪个 WiFi 通道、是否可以阻止这些通道使用?

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯
    "他们的其他解决方案是否可用?"
    我不知道其他任何 COEX CC32xx/CC256x 解决方案

    "如果系统处理器知道使用哪个 WiFi 通道、是否可以阻止这些通道使用?"
    目前我们没有这样的解决方案。

    谢谢
    Saurabh