This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 PM3模式唤醒

Guru**** 2791865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/775119/cc2541-cc2541-pm3-mode-waking-up

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

尊敬的工程师~

有关 CC2541的问题:
将 CC2541连接到手机后、设置 PM3模式(关闭所有计时器并测试功耗至1uA)。
之后,我再次唤醒,然后重新启动广播事件"osal_set_event( simpleBLEPeripheral_TaskID,SBP_START_DEVICE_EVT );",但发现手机搜索广播需要很长时间。
请提供一些解决方案吗?

感谢您的支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    很长的时间?
    您是否正在使用最新发布的堆栈?

    请参阅错误修复:对于2013年4月18日版本1.3.1 (CC2540和 CC2541 BluetoothRegistered低耗能软件开发人员参考指南):
    上电复位时或从 PM3唤醒后、期间执行了400ms 延迟
    CC254x 不会进入 PM2睡眠模式的时间。 这样、32kHz 晶振就有时间稳定下来了。
    以前、在某些硬件配置的极少数情况下、CC254x 可能会出现时序问题
    因为晶体没有时间稳定。

    此主题:
    e2e.ti.com/.../380450

    这是否与您的问题有关?