This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:我们的软件是否有更新的 BLE 网状网络状态、因为 e2e 中的帖子是2017年发布的?

Guru**** 2587085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/774750/cc2652r-do-we-have-an-updated-ble-mesh-status-of-our-sw-as-post-in-e2e-is-from-2017

器件型号:CC2652R

TI 软件的蓝牙网状网络功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hansjoerg、

    目前没有更新。 BLE 网状网络仍处于早期阶段、是一种非常简单的网状网络解决方案。 我们建议使用更成熟、性能更好的网状协议、例如 Zigbee 和 Thread、或者考虑使用运行低于1GHz (15.4 Stack)的星形网络。 借助 DMM、仍可轻松实现与网络的 BLE 连接。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Fredrik。
    我不确定星型网络是否具有可比性、因为网状网络能够到达没有直接连接但可以通过跃点到达的点。 我认为自我修复能力使网状网络非常有吸引力/稳健。 此外、低功耗的"朋友"和代理功能听起来很有趣。
    Rgds Hansjoerg