This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:数据速率和发射功率配置

Guru**** 2756745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/774502/cc2564c-data-rate-and-transmit-power-configuration

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

我们将在经典模式下使用 CC2564C/Bluetopia 堆栈以及 A3DP 配置文件来流式传输音频。

是否可以配置蓝牙堆栈、使 CC2564不会使用 EDR2或 EDR3? 如果是、我应该使用哪个函数调用?

是否可以设置最大发射功率(例如+4dB)? 如果是、我应该使用哪个函数调用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Max Shafer">是否可以配置蓝牙堆栈、使 CC2564 不会使用 EDR2或 EDR3? 如果是、我应该使用哪个函数调用?

    蓝牙堆栈无法控制用于数据传输的调制类型。 控制器在给定连接中使用的调制类型将取决于远程设备的功能(即功能集)和本地设备的网络拓扑。 对于 CC2564C 控制器、为任何给定连接选择适当的调制类型都在内部处理到控制器、而无需任何堆栈级 API。 话虽如此、您为什么需要首先禁用最快的调制?

    [报价 USER="Max Shuffer">是否可以设置最大传输功率(例如+4dB)? 如果是、我应该使用哪个函数调用?

    为此、您可以使用 TI 双模蓝牙堆栈 BTVS.c 中的 VS_SET_MAX_OUT_Power API。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vihang 的回复。

    我们的硬件附近有两个蓝牙无线电。 我们希望在 CC2564上下调发送功率、并(如果可能)更改调制方案以查看其如何影响我们的其他无线电。

    后续问题:CC2564控制器何时选择 EDR3调制?

    谢谢!