This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541是否有一个示例代码、其中蓝牙主设备可以直接连接蓝牙从设备?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/773650/cc2541-is-there-a-example-code-for-cc2541-in-which-the-bluetooth-master-device-can-connect-the-bluetooth-slave-device-directly

器件型号:CC2541

尊敬的先生或女士:

   CC2541是否有可 让蓝牙主设备直接连接蓝牙从设备的示例代码?

此致。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    否、我们给出了一个示例(简单 BLE 中央)、这样您就必须浏览菜单的按钮按压操作。

    您应该能够非常简单地根据自己的需求更改代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Marie
    好的、感谢您的回答!

    B&R
    Tom