This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564的主/从模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/773927/cc2564-master-slave-mode-about-cc2564

器件型号:CC2564

尊敬的 TI 专家

1.您是否有将 CC2564配置为主模式的示例?  目前 、从官方网站上找到的所有 SDK 均配置为从例程 CC2564

2. CC2564是否支持在主模式和从模式之间切换?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 BT 经典主从角色吗? 当您启动作为主设备的连接时。 之后、如果允许角色切换、对等器件可能会请求担任"主"角色。

    请检查打开堆栈时设置的角色开关标志:

    L2CA_SET_Link_Connection_Configuration

    谢谢