This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:借助 A2DP 流式传输和2.4GHz 高 WiFi 干扰、TI (BT 主设备和 A2DP 源设备)不能避免其跳频模式选择中的不良频率、并面临高数据包错误率和音频干扰

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/772542/cc2564-with-a2dp-streaming-and-high-2-4ghz-wifi-interference-ti-bt-master-and-a2dp-source-does-not-avoid-the-bad-frequencies-in-its-frequency-hopping-pattern-selection-and-faces-high-packet-error-rate-and-audio-glitches

器件型号:CC2564

您好!

一般信息:

TI 器件型号:CC2564B

技术:BT Classic

BT 主设备: CC2564B
BT 从属设备:Beats Solo 2耳机(CSR 芯片)或 Apple AirPod 耳机(W1芯片)

来源: CC2564B
A2DP 接收器:Beats Solo 2耳机(CSR 芯片)或 Apple AirPod 耳机(W1芯片)

问题:

当在高干扰环境(办公空间和带 WiFi 的住宅区)中从 TI CC2564B 向耳机执行 A2DP 流式传输时、我们在以下方面面临性能不佳的挑战:

  1. 高数据包错误率
  2. 高频音频干扰
  3. 一些音频流丢失

蓝牙协议跟踪

蓝牙监听器:Ellisys 协议分析器 BPA400

Ellisys BPA 在 A2DP 流期间提供以下蓝牙频谱使用。 我们在同一地点同时测量了这两种耳机的品牌和型号。

TI CC2564B 转耳机:

将 Google Pixel 2电话转耳机

2.4GHz WiFi 使用:

在测试时、WiFi 使用情况为:

问题:

TI CC2564B 似乎没有避开繁忙的 WiFi 频率。 它的跳频模式具有每3或4次连续尝试一个频率的"振荡"形状。

这是否是我们一侧配置错误的症状?

提前感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    CC2564算法的工作方式使其能够考虑噪声水平并选择最佳通道(AFH)

    没有发生这种情况的原因有两种:

    1、由于某种原因、它被禁用-或者另一侧不支持它
    2、所有通道都有故障、必须保留的通道数量最少。

    您能不能发送日志文件、我可以查看问题所在。

    BR、
    陈洛威