This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:CC2650MODA 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/773248/ccs-cc2650moda-cc2650moda-problem

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 团队、  

我从事新的 PCB 项目、并在其中集成了 CC2650MODA。  

我将 CC2650MODA 上的代码 SPP 完美地作为服务器进行调试、首先调试堆栈、然后再调试应用。 我的问题是、我没有从模块接收到任何信号。 我无法解决问题的位置。 如果 PCB 布线上出现小错误,则无法加载 SW,不能吗??

代码在 CC2650Launchpad 上运行良好、我可以使用 Android 应用程序查看服务器。

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amine、

    在模块上运行代码时、您是否使用了正确的板级配置文件和硬件配置? 由于使用不同的软件包、为 CC2650构建的软件不会在模块上按原样运行。

    有关详细信息、请参阅此文档: www.ti.com/.../swra534

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    谢谢、这对我有很大帮助。 是的、我更改了 board.h、它解决了我的问题。