请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好、TI 团队、
我从事新的 PCB 项目、并在其中集成了 CC2650MODA。
我将 CC2650MODA 上的代码 SPP 完美地作为服务器进行调试、首先调试堆栈、然后再调试应用。 我的问题是、我没有从模块接收到任何信号。 我无法解决问题的位置。 如果 PCB 布线上出现小错误,则无法加载 SW,不能吗??
代码在 CC2650Launchpad 上运行良好、我可以使用 Android 应用程序查看服务器。
谢谢你。